Heathrow Airport ist ein bedeutender internationaler Flughafen im Westen Londons, England, UK. Heathrow ist der verkehrsreichste Flughafen in Großbritannien, der verkehrsreichste Flughafen in Europa gemessen am Passagieraufkommen und weltweit der sechstgrößte Flughafen gemessen am Gesamtpassagieraufkommen. Rekordverdächtige 78 Millionen Passagiere schoben sich 2017 durch den Flughafen Heathrow , was einer Steigerung von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist auf die größeren und volleren Flugzeuge zurückzuführen, die an der internationalen Verkehrsdrehscheibe starten und landen.
Die Gepäckhallen in Heathrow sind nach ihren physischen Beschränkungen unterschiedlich und erfordern verschiedene Lösungen. Vaculex® wurden der Terminal und seine Herausforderungen gezeigt, und es wurde damit begonnen, eine Lösung auszuarbeiten, um die Benutzerzufriedenheit, Effizienz und Sicherheit zu maximieren. Ein umfassender Probebetrieb mit anderen Lösungen zur Unterstützung des manuellen Handlings wurde vom Heathrow Airport durchgeführt, um den richtigen Anbieter zu finden. Daraus ging Vaculex® als erste Wahl hervor.
Nach und nach wurden Hebegeräte in Heathrow an jeweils einem Terminal installiert. Derzeit sind ca. 100 Vaculex®-Hebegeräte an fünf Terminals am Heathrow Airport installiert. Vaculex® bot drei passende Lösungen an, die entsprechend den physischen Bedingungen des Flughafens Heathrow angepasst wurden:
Effiziente Arbeit, deutlich weniger Verletzungen durch Belastung und ein einfacherer Arbeitsalltag Mit diesen Worten beschreiben die Gepäckabfertiger am Heathrow Terminal 2 die Arbeitserleichterung durch die Vaculex® Vakuum-Hebelösungen.
Unabhängige Studien des Heathrow Airport zeigen, dass das Vaculex®-System messbar die Belastung der Schulter- und Rückenmuskulatur im Vergleich zu manuellen Abfertigungspraktiken um 67 % bzw. 88 % reduzierte. (Visafe Final report: Comparison study. Vaculex® vs 100% Manual loading, Baggage Handlers T2, March 2016.)
Martin Bell – Schulungsleiter, Menzies: „Vor dem Einsatz von Vaculex® hatten wir hier in Heathrow viele Probleme durch schweres Heben. Dank der Vaculex®-Lösungen ist die Arbeit viel effizienter und meine Mitarbeiter leiden nicht mehr an Rückenproblemen. Vaculex® ist ein fantastisches Gerät.“
Darren Constant – Leiter der Gepäckabfertigung, ASIG: „Gepäck ist für die Passagiere von großer Bedeutung. Und mit den Vaculex®-Lösungen können wir unsere Arbeit wirklich besser machen. Das Wichtigste für mich ist, dass meine Mitarbeiter gesund und sicher zu Hause ankommen. Die Einführung manueller Handlinggeräte ist der Weg in die Zukunft.“
Andy Aldridge – Technischer Berater Heathrow Airport: „Vaculex® konzentriert sich vor allem auf die Bedürfnisse der Kunden und achtet besonders auf die Anforderungen der Endverbraucher. Das Unternehmen entwickelt optimale Lösungen und stellt sicher, dass mit den Geräten die richtigen Schulungspakete für Arbeiter und Betreiber geliefert werden.“
Sam Streak – Gepäckabfertiger/Teamleiter, ASIG am Heathrow Airport: „Vaculex® bringt wirkliche Vorteile für alle. Die Lösung verringert die Belastung des Körpers, ist leicht zu bedienen und funktioniert mit jedem Gepäckstück. Die Mitarbeiter arbeiten gerne mit Vaculex® und mir fällt es leicht, sie zu schulen, weil man die Vorteile sieht.“