SAS Cargo ist das führende Luftfrachtunternehmen nach, von und innerhalb Skandinaviens mit einer Frachtkapazität von über 700 Flügen in ganz Skandinavien. Die Handlingvorgänge von SAS Cargo wurden in ein unabhängiges Unternehmen namens Spirit Air Cargo Handling ausgegliedert. Spirit ist Skandinaviens größtes Unternehmen der Luftfrachtabfertigung.
SAS Cargo/Spirit unterstrichen die Tatsache, dass häufiges schweres Heben für sie kostspielig ist. Der Job der Frachtabfertiger bedeutete oft viel harte Arbeit, mit Krankenständen, Schadensersatzansprüchen und anderen Problemen, die sich daraus ergaben. SAS Cargo/Spirit suchten nach einem Hebegerät, das die Verletzungsgefahr minimieren und gleichzeitig die Produktivität steigern konnte.
Alle Arbeitsplätze, an denen SAS Cargo/Spirit Fracht manuell laden oder entladen, wurden mit einem Vaculex® TP ausgerüstet.
Durch den Vaculex® TP wird die Fracht sozusagen gewichtslos und leichter zu handhaben, was zusammen mit der höheren Arbeitsgeschwindigkeit zu einer wesentlich schnelleren Abfertigung mit sehr geringer Verletzungsgefahr durch schweres Heben oder falsche Haltung führte.
Mit Vaculex® TP konnten 90 % der Fracht bis 45 kg mit Leichtigkeit abgefertigt werden.
Karl-Åke Libell, Lagerleiter bei Spirit Air Cargo, Stockholm, Schweden: „Lange schon waren wir auf der Suche nach einem Hebegerät für unser manuelles Handling. Wir haben verschiedene andere Gerätetypen ausprobiert, aber ohne Erfolg. Vaculex® bot ein System, das wirklich für das Luftfrachthandling geeignet ist. Die Zusammenarbeit mit Vaculex® war in allen Phasen, vom Testbetrieb bis zur Installation und Inbetriebnahme, sehr gut. Der Vaculex® TP funktioniert in unserem Betrieb äußerst gut. Die Bedienung der Hebegeräte ist leicht erlernbar, und sie sind schnell und flexibel einsetzbar. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass sie von allen Mitarbeitern spontan verwendet wurden, bevor wir irgendeine Schulung und Einführung vorgenommen hatten. Ich kann anderen Frachtabfertigern Vaculex® nur empfehlen.“