Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Date 21/09/2015
La famille piCOMPACT® s'agrandit avec la nouvelle piCOMPACT®23.
Piab est fière d'annoncer le lancement des premiers éjecteurs à vide à contrôles intégrés, de la plateforme des piCOMPACT®23 – les derniers-nés de la famille piCOMPACT®.
Les éjecteurs sont alimentés par des nouvelles cartouches multi-étagées COAX® – “SX12” et “SX42”, combinant un grand débit d'aspiration avec un niveau de vide respectable, et qui sont d'une très grande fiabilité, même en milieux humides et poussiéreux.
Avec à la fois les SX12 et les SX42, la famille piCOMPACT®23 est maintenant complète du point de vue des performances. La plage des capacités couvre la gamme des éjecteurs à simples buses de 1,2mm – 3,0mm en offrant toujours une consommation d'énergie 50% plus faible. Un silencieux supplémentaire "sur le dessus" a été également réalisé pour s'adapter à la SX42 (nécessaire sur toutes les piCOMPACT®23 avec SX42).
La plateforme des piCOMPACT®23 a été conçue de manière identique à celle des piCOMPACT®10X plus petites en offrant un maximum de souplesse de configuration pour les clients. Cette souplesse de configuration s'avère être un des meilleurs atouts de vente face aux générateurs de vide à contrôles intégrés concurrents.
La piCOMPACT®23 dispose des mêmes fonctions et des mêmes caractéristiques que la piCOMPACT®10X plus petite, mais en taille plus grande pour répondre à de plus grands débits ou à de plus "larges" systèmes d'aspiration.
La piCOMPACT® constitue une famille d'éjecteurs à contrôles intégrés, aussi appelés éjecteurs compacts ou éjecteurs ”tout-en-un". C'est une plateforme d'éjecteurs juxtaposables permettant le montage plusieurs éléments sur une même embase avec des raccordements pneumatiques et électriques communs. Les objectifs qui avaient été fixés pendant toute la phase de développement portaient sur les "critères clés" les plus significatifs de ce type de pompes, à savoir fiabilité et vitesse, mais aussi sur le fait de pouvoir introduire de nouvelles fonctions/caractéristiques intéressantes pour la marque. Tout cela, associé au générateur de vide high-tech, COAX®, fait que le produit final est tout bonnement exceptionnel. En fonctionnant à basse pression et en rationalisant l'air comprimé au maximum, les éjecteurs COAX® permettent aux industriels de réduire la consommation d'énergie tout en augmentant la productivité et la fiabilité de leurs machines.
La fonction économie d'énergie (ES) intelligente coupe bien sûr l'arrivée en air comprimé quand le niveau de vide souhaité est atteint. Mais un dispositif supplémentaire est connecté à la fonction ES, l'ACM (Contrôle Automatique des Conditions), qui élimine les phénomènes de pompage lorsque le générateur de vide rentre dans un cycle de marche/arrêt répétitif dû à la présence de fuites dans le système. l'ACM détecte si l'ES est utile ou pas. Il peut également servir d'alarme en cas d'usure des ventouses. Avec des bullet valves, à vitesse de commutation rapide pour actionner le marche/arrêt et le contre-soufflage, intégrées dans le package complet de la piCOMPACT®, la fiabilité, la disponibilité opérationnelle et la vitesse de fonctionnement sont pleinement assurées.
Les éjecteurs à vide piCOMPACT® se déclinent en différentes versions pour s'adapter à toutes sortes d'installations, y compris celles demandant de très basses pressions d'alimentation ou des niveaux de vide élevés. De plus, ces éjecteurs compacts peuvent s'intégrer aisément dans des lignes de production existantes sans aucune modification et peuvent être configurés facilement pour répondre aux besoins de fabrication spécifiques.
Les produits de la gamme piCOMPACT® sont parfaitement adaptés aux robots de manutention. La piCOMPACT®10X est plutôt destinée au pick-and-place de petites pièces, que l'on rencontre dans les industries de l'électronique, des semi-conducteurs, du packaging et du plastique. Pour de plus gros systèmes robotisés, la plateforme des piCOMPACT®23 est alors recommandée, comme sur des applications de palettisation, de transfert de plaques métalliques de presse à presse, ou de chargement/déchargement de grandes plaques de différentes natures.
Nous sommes absolument convaincus que les utilisateurs trouveront leur avantage avec notre stratégie de proposer un concept d'une très grande modularité. La pompe peut être facilement configurée pour répondre à des besoins spécifiques. Il n'existe aucune autre pompe sur le marché qui soit aussi polyvalente que la nouvelle piCOMPACT®23.
De nombreux outils de marketing et toutes les informations techniques sont à votre disposition :
Pour toutes questions, veuillez contacter votre représentant local.