Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
MechTek Engineering Consultancy Ltd est une société d'ingénierie mécanique spécialisée dans la conception, la réalisation et la mise en service de projets. Récemment, ils avaient en projet la conception et la réalisation d'une ligne de production complète de batteries industrielles de puissance. Des batteries de tailles et de formes différentes devaient être produites sur la même ligne. Cela signifiait que la ligne devait être capable, à l'aide d'un robot, de prendre puis de positionner, grâce à un éjecteur à vide, des bornes sur différentes batteries, et cela sans changer l'outillage afin de minimiser les temps d'arrêt de production. Il fallait de plus composer avec les variations de tailles et de finition des bornes de batteries elles-mêmes.
Un pick and place de 6 bornes à la fois était nécessaire. L'outil de préhension était constitué de tubes en métal venant s'ajuster au-dessus des extrémités plus étroites des bornes pour les prendre d'un plateau. L'éjecteur à vide devait composer avec les fuites autour des bornes, et aussi avoir suffisamment de puissance pour à la fois aspirer la borne dans le tube et pour qu'une prise manquée ne vienne pas perturber les autres prises. L'éjecteur à vide devait être compact et de faible poids pour pouvoir être embarqué sur le robot, et d'une maintenance facile pour des opérateurs non qualifiés.
La technologie d'éjecteurs à vide COAX® à efficacité énergétique de Piab est un moyen très léger de produire du vide. Elle était donc la solution idéalement adaptée à cette application. Avec leurs douilles support en aluminium qui facilitent le montage et les raccordements, les cartouches COAX® MIDI Si32-3 furent choisies. Des cartouches Si ont été utilisées car elles produisent un débit d'aspiration un peu plus élevé pour permettre de compenser les fuites autour des bornes de batteries.
La solution Piab a obtenu entière satisfaction. Le fait de disposer de générateurs de vide individuels décentralisés pour chaque borne signifie qu'il n'y a, en cas de prise manquée, aucune conséquence sur les autres prises. L'utilisation de l'air comprimé est réduite au minimum car les éjecteurs sont facilement mis en marche par une électrovanne seulement quand c'est nécessaire. La maintenance est un tel jeu d'enfants que même des opérateurs non qualifiés sont capables de retirer facilement les cartouches COAX® pour inspection. La conception en ligne des éjecteurs à vide rend le système tolérant à la poussière et leurs faibles poids permettent de les installer directement sur la tête du robot ce qui augmente le débit de la machine car très près du point d'aspiration. “Ça marche du tonnerre” – Patrick Brown – Mechtek Engineering Consultancy Ltd.