Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
A&Z Pharmaceutical Inc. sviluppa, produce e distribuisce farmaci da banco (OTC) e integratori alimentari di alta qualità. La sede dell'azienda è negli Stati Uniti, a Long Island (New York). Le soluzioni offerte da Piab a questo cliente hanno interessato prodotti farmaceutici sia in compresse che in polvere, in particolare per l'alimentazione di mescolatori, macinatori, comprimitrici e macchinari di formatura, riempimento e sigillatura (FFS), per volumi di produzione elevati e con pochi cambi di prodotto. A&Z Pharmaceutical stava rinnovando e ampliando il proprio spazio produttivo ed era alla ricerca di una soluzione di trasporto che consentisse di trasferire in modo rapido ed efficiente le polveri farmaceutiche nelle varie fasi del processo di produzione. I limiti principali erano lo spazio e l'altezza in verticale. Altri fattori importanti di cui tenere conto erano l'ambiente di lavoro (riduzione/eliminazione delle operazioni manuali, minimizzazione della polvere e del rumore), l'affidabilità e la semplicità di manutenzione. A&Z, inoltre, cercava una soluzione di trasporto standardizzata per tutte le fasi del processo di produzione.
Piab ha effettuato numerosi test nel laboratorio di Hingham per verificare le capacità e le proprietà di segregazione, ottenendo risultati positivi. Per confermare l'affidabilità dei risultati conseguiti, inoltre, A&Z ha svolto un test della durata di 30 giorni presso lo stabilimento produttivo.
Piab ha fornito al cliente la soluzione di trasporto in depressione automatizzata che stava cercando, adatta per essere installata e utilizzata entro i limiti di spazio e di sviluppo verticale imposti dal luogo d'istallazione. Rispetto ai sistemi impiegati fino a quel momento, la nuova soluzione non è solo più comoda in virtù della razionalizzazione degli ingombri, ma ha consentito anche una notevole riduzione delle emissioni acustiche e della generazione di polvere, contribuendo così a migliorare l'ambiente di lavoro degli operatori di A&Z. La maggiore affidabilità e la manutenzione ridotta sono state anch'esse decisive nella scelta di acquistare la soluzione di trasporto in depressione proposta da Piab.