Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Quando una grande industria alimentare di snack ha chiuso i battenti, un'azienda rivale ha deciso che quella era la sua occasione di prevalere nel mercato degli spuntini ed apportare miglioramenti in tutte le sue aree. Questa azienda ha acquisito un marchio sicuro dalla società originale e ha trasferito molti dei loro macchinari nei propri stabilimenti. Una delle aree che necessitava di miglioramento era la fine della linea di pallettizzazione. In questa struttura, erano presenti 8 robot con 175 ventose che lavoravano 24/7 caricando ordinatamente scatole di snack dolci su pallet da spedire ai rivenditori. L'operazione di pallettizzazione, per il sistema di vuoto e le ventose che stavano utilizzando, comandava la velocità della linea di produzione. A causa della scarsità di vuoto e del tipo di ventose usate, la velocità della linea era stata ridotta per mantenere la produzione senza far cadere le scatole. Le ventose montate erano di una sola dimensione e non si focalizzavano sul modo in cui il dispositivo pallettizzatore manipolava scatole di diverse dimensioni.
E' stato necessario un approccio decentralizzato al vuoto rispetto al centralizzato che stavano utilizzando con pompe meccaniche molto rumorose. Utilizzando una cartuccia integrata COAX® montata in un apposita ventosa che utilizza la valvola Piab AQR (Atmospheric Quick-Release) è stato ottenuto un vuoto superiore con un rilascio rapido del prodotto. Questa è stata una parte importante dell'aggiornamento che ha permesso di aumentare la velocità dei tempi di ciclo, in aggiunta alla vittoria di Piab sulle ventose necessarie sui pallettizzatori per prendere e posizionare a velocità le scatole di snack dolci senza farle cadere e soprattutto, la longevità della vita delle ventose.
Dopo aver effettuato numerose visite agli impianti, fornito numerose prove dei prodotti Piab e dopo una visita personale del Responsabile dell'Area vendite, Piab è diventata determinante per questo cliente per la corretta clibratura dello strumento con una combinazione delle BX-Ventose 52mm e 75mm adatte per oggetti porosi o con superficie irregolare. Le ventose Piab erano meno costose da acquistare e sostenevano 4 mesi in più di produzione, generando un risparmio in termini di costi di funzionamento.