Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Pall Exekia, leader mondiale nella filtrazione con membrane ceramiche, aveva bisogno di un sistema di trasporto per polvere di allumina più efficiente e sicuro. Attualmente la produzione viene effettuata svuotando manualmente sacchi da 25 kg all’interno di una tramoggia posta a 7 metri di altezza.
La Pall Exekia ha automatizzato il processo produttivo utilizzando un conveyor Piab.
La Pall Exekia ha constatato una significativa riduzione del tempo richiesto per la manipolazione dei pesanti sacchi di allumina. Inoltre, il conveyor ha permesso di ridurre lo sforzo fisico degli operai, contribuendo ad un considerevole miglioramento della sicurezza operativa. Inoltre, grazie all'elevata efficienza del filtro nel trattenere le particelle di polvere, il rischio di contaminazione nello stabilimento è inesistente.