Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
In molti casi, i clienti che acquistano una comprimitrice Fette hanno il problema di caricare la polvere nella macchina in modo efficiente, sicuro e igienico. Da quando il trasporto in depressione non fa più parte della gamma Fette, i clienti devono trovare e integrare autonomamente soluzioni per il trasporto delle polveri. Anche quando il trasportatore in depressione PIAB era la soluzione ottimale per il trasporto della polvere, c'era la difficoltà di integrare i due sistemi senza perdite di polvere. Il risultato è un costoso progetto di ingegneria che non da valore aggiunto al cliente.
Una collaborazione tra Fette Compacting GmbH e Piab AB portato ad una serie di conveyor piFLOW® con un'interfaccia standard tra le macchine Fette e i trasportatori PIAB. La connessione di interfaccia è stata progettata con un sensore di livello e un filtro di aspirazione per avere prestazioni ottimali con la macchina comprimitrice.
Grazie alla gamma conveyor piFLOW® di Piab, Fette Compacting GmbH è ora in grado di offrire in opzione alla macchina una soluzione chiavi in mano per il trasporto delle polveri. Questa soluzione dedicata permette il trasporto e lo scarico della polvere nella comprimitrice Fette senza il rischio di perdite, scarti o di influenzare l'affidabilità della comprimitrice. Fette Compacting GmbH ha verificato l'applicazione del trasportatore in abbinamento alla comprimitrice per compresse per garantire le prestazioni dell'intero sistema.
La comprimitrice Fette FE55 abbinata il trasportatore Piab piFLOW® è stata esposta alla fiera ACHEMA 2012. Fette Compacting GmbH ha vinto anche il premio ACHEMA Innovazione 2012 con il lancio della nuova comprimitrice FE55.