PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
弊社のお客様で、充填、計量、包装を手がけている企業は、自動車業界向けの乾燥剤の搬送で問題を抱えていました。
同社は 2.5 メートルの高さで従業員の手作業による充填を行っていましたが、これが粉塵が堆積する原因となっていました。乾燥剤を小袋に詰める際に、粉塵が出ないよう維持することが、お客様の課題でした。
プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアを採用することで、乾燥剤(小型ビーズ)を緩やかにコンベアまで搬送できるようになりました。piFLOW®t バキュームコンベアと piGENTLE® コントロールシステムにより、緩やかな搬送速度を維持する事ができます。また、段差部分が徹底的に排除されている事で、ビーズを損傷せずに搬送する事が可能になります。
Piab のソリューションが選ばれた理由は、プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。さらに、充填プロセスを自動化することで、作業環境の向上を実現しました。