새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
파이아브(Piab)는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공 패드가 이미 사용된 진공 패드보다 견고한 그립력을 가지고 있다는 것을 실험실에서 자동차 제조업체에게 보여줄 수 있었습니다. 연구실 결과를 검토한 결과 프레스 중 하나에 진공 패드를 추가했습니다. 이로 인해 프레스 속도가 분당 8.5에서 10 스트로크로 증가되었습니다. 기업 및 공장 관리 모두 결과를 지속적으로 모니터링하고 있습니다.
이제 자동차 제조업체는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 미끄러짐 방지용 진공 패드는 더 우수한 지지력을 통해 부품을 떨어 뜨리지 않고도 프레스 속도를 높일 수 있습니다. 보다 빠른 사이클 타임이 이제 실현되었습니다. 한 라인의 작업은 평균 € 43입니다. 8에서 10 스트로크 수를 기준으로 시간당 600 부품을 실행할 수 있습니다. 시간당 480 부품과의 차이는 시간당 120 부품 차이입니다. 이것은 시간당 추가 부품의 € 5,200 상당으로 작용하며 파이아브(Piab) 미끄러짐 방지용 진공 패드를 사용하는 것이 훨씬 가치가 있습니다.