새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

히드로(Heathrow) 공항 및 베큐렉스(Vaculex) 솔루션

히드로(Heathrow) 공항은 효율성을 높이고 부상을 줄였습니다

배경

히드로(Heathrow) 공항은 영국 런던 서부의 주요 국제공항입니다. 히드로(Heathrow) 공항은 영국에서 가장 분주한 공항으로 여객 교통이 유럽에서 가장 분주한 공항이며 총 여객 교통량으로 세계에서 여섯 번째로 분주한 공항입니다. 기록적인 7천8백만명의 승객이 2017년 히드로(Heathrow) 공항을 이용하였습니다. 국제 운송의 중심지를 비행하는 더 크고 만석인 항공기들에 의해 전년도에 비해 3% 이상 증가하였습니다.

히드로(Heathrow) 공항 수하물 보관소는 물리적 제약이 다양하며 여러 솔루션이 필요하였습니다. 베큐렉스(Vaculex®)는 터미널과 그 도전 과제를 보았고 작업자의 행복, 효율성 및 안전을 극대화하기 위한 솔루션 개발에 착수하였습니다. 히드로(Heathrow) 공항에서는 다른 수동 핸들링 솔루션을 사용하는 적절한 공급업체를 찾기 위해 광범위한 테스트를 수행하여 베큐렉스(Vaculex®)를 확실한 선택으로 사용하였습니다.

솔루션

단계별로 한 번에 한 대가 히드로(Heathrow) 공항 한 터미널에 설치되었습니다. 현재 히드로(Heathrow) 공항의 5개 터미널에서 약 100대의 베큐렉스(Vaculex®) 리프터가 설치되어 있습니다. 베큐렉스(Vaculex®)는 히드로(Heathrow) 공항의 물리적 조건에 따라 수정된 세 가지 솔루션을 제공하였습니다:  

  • 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift - 천장 높이가 3.5m 이상인 곳에 사용 
  • 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift Low Headroom - 천장 높이가 낮은 공간에서 사용 
  • 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift Carbon Fibre - 장애물이 많은 곳에서 작업하기 위한 용도

결과

효율적인 작업, 확실한 피로상해 감소 및 더 쉬운 작업일. 이는 히드로(Heathrow) 공항 터미널 2의 수하물 작업자가 베큐렉스(Vaculex®) 진공 리프팅 솔루션이 그들의 작업을 쉽게 만드는 작동방식을 설명하는 데 사용하는 단어입니다.

히드로(Heathrow) 공항에서 실시한 독립적인 연구에 따르면 베큐렉스(Vaculex®) 시스템은 수동 핸들링 방식과 비교할 때 상대적으로 어깨 및 등 근육에 대한 요구를 각각 최대 67% 및 88% 줄이기 위해 측정되었습니다. (Visafe 최종보고서: 비교 연구. 베큐렉스(Vaculex®) vs 100% 수동 핸들링, 수하물 작업자 T2, March 2016.)

Martin Bell – 교육 담당관, Menzies:“베큐렉스(Vaculex®) 이전에는 히드로(Heathrow) 공항에서 무거운 물건을 가지고 많은 문제를 겪었습니다. 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션 덕분에 작업이 훨씬 효율적으로 되고 직원이 더 이상 허리 및 등 통증 문제를 겪지 않습니다. 베큐렉스(Vaculex®)는 놀라운 장비.""

Darren Constant – 수하물 핸들링 매니저, ASIG: ”수하물은 승객에게 매우 중요합니다. 그리고 베큐렉스(Vaculex®) 솔루션으로 우리가 하는 것을 향상시킬 수 있습니다. 저에게 가장 중요한 것은 직원들이 집으로 안전하게 돌아간다는 것입니다. 수동 핸들링 장비를 도입하는 것이 앞으로 나아가는 길입니다.”

Andy Aldridge – Heathrow 공항 기술고문: ”베큐렉스(Vaculex®)는 고객의 요구에 중점을 두고 있으며 최종 사용자의 요구에 특별한 주의를 기울입니다. 그들은 최적의 솔루션을 개발하기 위해 올바른 훈련 패키지가 작업자와 유지보수 작업자를 위한 장치와 함께 제공됩니다.”

Sam Streak – 수하물 작업자/팀리더, 히드로(Heathrow) 공항의 ASIG: “베큐렉스(Vaculex®)는 모든 사람에게 진정한 혜택입니다. 이 솔루션은 신체의 피로 상해를 줄이고, 사용하기 쉽고 모든 수하물에 작동합니다. 직원들은 베큐렉스(Vaculex®)와 함께 일하는 것을 즐깁니다. 사용하면서의 이점은 저로서는 교육하기 쉽다는 것입니다.”

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의