새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!

Feedback

언어 선택

닫기

에어 캐나다에서의 베큐렉스(Vaculex) BaggageLift

수하물 핸들링 대한 안전성 향상 및 부상 위험 감소

배경

에어 캐나다(Air Canada)는 캐나다 최대 규모의 풀 서비스 항공사이며 캐나다 시장에서 가장 큰 정기 여객 서비스 제공업체이며 연간 3,500 만명의 승객을 보유하고 있으며 5개 대륙 180개 이상의 목적지에 직접 승객서비스를 제공합니다. 에어 캐나다(Air Canada)는 세계에서 가장 포괄적인 항공운송 네트워크인 스타 얼라이언스(Star Alliance™)의 창립 멤버입니다. 에어 캐나다는 수화물 핸들링에 대한 안전을 개선하고 작업자의 부상 위험을 줄이기 위해 노력하였습니다.

솔루션

베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift는 공항에서 수동 수하물 핸들링을 돕기 위해 설치되었습니다.

결과

수하물 작업자, 에어 캐나다: "이 시스템에 대해 의견의 분쟁이 있거나 다른 스테이션에 의견을 제공하고 싶다면, "실전 체험"의 경험을 제공하고 싶습니다. 이전에 교대 근무를 시작하기 전에 허리 및 등 통증을 위한 1,000mg의 진통제을 복용하였습니다. 점심 시간에 쉬는 동안 1,300mg, 그리고 그 후 또 다른 500mg을 복용하였습니다. 첫 번째로 근무한 이래로 저는 전혀 진통제를 가져가지 않았고 벨트에서 8시간 일하는 동안 허리 통증을 호소하지 않았습니다."

Piab AB © 2021 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의