Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Em muitos casos os clientes compram uma máquina compressora Fette face ao problema de se transferir o pó a ser comprimido na prensa de uma forma eficiente, segura e sanitária. Uma vez que o sistema de transferência por vácuo não está no portfoliio da Fette, seus clientes tem procurado e integrado soluções para transferência dos pós por eles mesmos. Mesmo quando o cliente entende que os transportadores a vácuo Piab são uma ótima solução para o transporte de pós, existe ainda o desafio em integrá-los à máquina, sem que haja a geração de poeira ou vazamento de pó. Isso toma um tempo adicional de projeto que agrega muito pouco valor ao cliente.
Uma parceria entre a Fette Compacting GmbH e a Piab AB resultou na criação de algumas alternativas de configurações de transportadores a vácuo piFLOW® com uma interface adicional entre o mesmo e a máquina compressora Fette. A interface foi projetada com um sensor de nível, assim como com um filtro, para se obter uma performance otimizada da compressora.
Com as configurações de transportadores a vácuo piFLOW® da Piab, a Fette Compacting GmbH pode agora oferecer uma solução turnkey com transporte dos pós como opção. Esta solução turnkey garante que o pó possa ser transportado e descarregado no reservatório da máquina compressora sem o risco de geração de poeira, de descarte ou de interferência na confiabilidade da máquina. A Fette Compacting GmbH verificou a aplicação do transportador a vácuo juntamente com a máquina compressora para garantir a total performance do sistema.
A máquina compressora modelo Fette FE55 junto com o transportador a vácuo Piab modelo piFLOW® foram apresentados na ACHEMA 2012. A Fette Compacting GmbH ganhou o Prêmio de Inovação ACHEMA 2012 com seu lançamento da nova FE55.