完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

位于明斯特奥斯纳布吕克机场(Münster Osnabrück airport)的Vaculex TP

德国明斯特奥斯纳布吕克机场(Münster Osnabrück airport)提高了效率并减少了劳损

背景

明斯特奥斯纳布吕克机场场(Münster Osnabrück airport)是位于德国北莱茵-威斯特法伦州的国际机场。

一些工人需要配合光滑的行李旋转盘,并且手动举起行李,由此造成的肌肉劳损,常常导致工人无法工作。

解决方案

安装Vaculex® BaggageLift和Vaculex® BaggageLift低净空系统,以辅助机场的行李搬运。

结果

Vaculex® 系统使曾经饱受工伤困扰的工人能够毫无问题地重返工作岗位工作。明斯特奥斯纳布吕克国际机场(Münster Osnabrück airport)因此可以保持员工的生产力。Vaculex®解决方案使员工能够快速轻松地装载行李,而不会对他们的身体造成危险。

来自明斯特奥斯纳布吕克机场(Münster Osnabrück airport)的人们高兴地说:“任何人都可以使用这个系统。你所需要的,仅是通读一份5分钟的说明书,然后就可以开始工作了。Vaculex®真的让这里的生活更轻松!“

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们